This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:DAC34H84

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689961/dac34h84-dac34h84

器件型号:DAC34H84
主题中讨论的其他器件: DAC3484EVM

您好!

我想使用 DAC34H84输出正弦波、输入是20MHz 正弦波、输出是该正弦波。

我应该如何配置这个芯片的寄存器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    DAC34H84具有许多特性、例如内插滤波器和 NCO。 芯片寄存器的配置在很大程度上取决于您的系统要求。 您首先需要计算波形的有效数据速率。 您的正弦波为20MHz、但数据的采样率是多少(即整个 FFT BW)。 然后、这将确定内插因子(如果您确实想使用它)和最终的 DAC 更新速率。

    您可以参阅有关 DAC34H84配置的一些论坛帖子。 下面显示了一个示例:
    e2e.ti.com/.../687857

    一些基本 DAC 教程:
    www.ti.com/.../slaa523a.pdf


    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我按照 P58手册中表10的顺序配置了这个芯片。 但是、当读取0x05寄存器时、第一次读取是3E58、第二次读取是3E78。 配置是否有问题?
    2.按照什么顺序配置芯片?
    3.我不启用 FIFO、输入5MHz 正弦波、内插为 x8、需要 NCO、混合。 但是、频谱分析仪发现不正确。
    此外、DAC3484EVM 软件控制软件的使用有点模糊。 希望能有所帮助。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    这些是指示错误的警报寄存器。 在继续之前、您需要缩小错误来源。 FPGA + DAC 编程的顺序可能需要微调。 您可以查看以下应用手册以了解详情:
    www.ti.com/.../slaa584.pdf
    2.您可以参阅上面的应用手册。
    3和4都要求我提供更多信息以帮助解决问题。 请列出确切的程序和观察结果、以便我们提出一些建议。 顺便说一下、在启用插值的情况下、TI 强烈建议使用 FIFO。 您在1)中看到的警报很可能是由于没有 FIFO 来吸收 FPGA 和 DAC 之间的延迟差异。
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我现在输入一个正弦波、20MHz。 如果我不混合、等等。 输出也应是正弦波。 但现在发现输出是杂波。

    在我完成所有寄存器的写入后、当我读取寄存器时、我发现两个寄存器中的一个存在问题。

    e2e.ti.com/.../Part-of-the-schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../Configured-registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    请告知并描述输出的症状。
    我再次看到 FIFO 未启用、尽管我已建议启用 FIFO。 请尝试将配置设置为启用 FIFO、然后重试。

    -Kang