This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:如何进行 Z 和 θ 校准?

Guru**** 2823155 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705649/afe4300-how-to-do-z-and-calibration

器件型号:AFE4300

你(们)好  

在我们的 BCM 应用中、我们需要在人体和 AFE4300之间放置一根3米长的电缆。  Z 和 θ 读数值受到这条长电缆的影响。  

如何对   3米电缆进行 Z 和 θ 校准?  

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    蔡您好、

    我们将在本周结束前再次与您进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是一些注意事项和指南:
    我假设使用4点测量- 2个电极用于注入激励、2个单独的电极用于感应电压。 如果情况并非如此、则强烈建议使用此类方法以获得适当的精度。
    2.电极路径中的高接触阻抗会影响激励和感测侧的测量精度。 确保在所需的激励频率下、与阻抗测量值相比、电缆的阻抗非常小。
    3.要检查电缆对励磁侧的影响,请探测电缆两侧的波形,并检查它们是否正确-无振荡、无削波等 请参阅数据表中的"应用"部分、了解可能由过多负载引起的振荡问题的解决方案。
    4.要检查感测侧的影响,请探测电缆两侧的波形,并检查它们是否正常。
    由于电缆负载的影响目前未知、因此关键步骤是在尝试执行测量之前确定上述所有因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、Praveen、您好、

    我们使用的电缆是 RG316、这是一种低阻抗电缆。 但是、当 RG316电缆接入连接器以连接到 PCB 时。 连接器处将发生阻抗漂移。 我们很难消除这种阻抗漂移。 如果有一种校准方法、我们会更容易。  

    是否有任何方法可以进行校准?  

    谢谢!

    Py Tsai

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PY Tsai、

    我想知道、您怀疑该阻抗漂移的要素是什么?
    1- RG316电缆、
    2-SMA 板载连接器、
    3 PCB 布局。

    有一些相位调节器可帮助您确保校准后的相位调节的稳定性。
    另一方面、为了测量平面阻抗、需要使用 VNA (矢量网络分析器)

    如果您对选择与电缆和连接器匹配的相位调节器有进一步的疑问、请告诉我。


    此致、
    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    由于我们没有矢量网络分析器、并且无法准确了解阻抗漂移的来源。  

    我们正在考虑使用500欧姆高精度电阻器进行校准。 测量结果如何从500欧姆漂移来进行校准。  

    这个想法是否合理?  

    此致、

    Py Tsai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不确定您仅使用500欧姆校准电阻器即可获得多精确的校准。 这是因为电缆对来自该校准电阻器的信号相移的影响可能与其对所测量的实际阻抗的影响不同。 值得一试。 此外、您还可以考虑使用 R-C 校准阻抗、这是更接近人体阻抗 R-C 模型的代表。  

    此致、

    Anand。