Other Parts Discussed in Thread: ADS8684
我们将 ADS8684用于进行中的项目和生产。
但有一个问题。
将 ADS8684从一个内核连接到四个内核时没有问题。
如果超过此值、则会发生数据错误。
连接方法与下面附加的文件相同。
即使您在数据表中被要求使用数字缓冲器、也是如此。
总共必须进行20个连接。
是否有解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于您有多达4个模块按照图中所述处理连接、因此您似乎已经正确使用了 SPI 接口和相关时序。
添加额外的器件/模块将增加数字线路上的负载、并且接口信号会失真和延迟。 使用示波器观察和比较2模块和6模块案例中的接口信号、同时从特定器件寄存器重复读取/写入给定值将非常有用。
此外、图中数字缓冲器的位置不清楚。 主控制器与主控制器之间是否存在信号、是否靠近信号源? 缓冲器是否具有驱动20个模块的驱动强度? 这将有助于观察控制器引脚上的 SPI 接口信号的读周期和 ADS8684的写周期。
如果不能立即发现差异、请在此处分享一些屏幕截图、我们可以找出根本原因。
此致、
Sandeep