This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J89EVM:无法将 TSW14J56连接到 ADS58J89

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710178/ads58j89evm-unable-to-connect-tsw14j56-to-ads58j89

器件型号:ADS58J89EVM
主题中讨论的其他器件:ADS58J89

无法成功将 ADS58J89连接到 TSW14J56修订版 E

我有一个 ADS32RF45EVM、可以与该 TSW14J56连接。

我尝试加载评估文件但没有成功。

我使用了 ADS58J88_500M_442.cfg 来获取 J89 EVM。

在 J89上、我有 D1和 D4以及 D10。  D3未点亮、因此未同步。

我还检查了两个 EVM 是否具有良好的干净5V、3A 电源。

我在 RF45 EVM 上加载了 ADS58Jx_LMF_442

我将 ADC 输出数据速率设置为250m

结果无法通信。  "读取 DDR 到文件超时错误..."

有什么建议?

感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    我们正在研究这一点、并将在后一个帖子中提供更新。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    在将配置文件加载到 ADC 之前、是否通过按下 ADC EVM 上的开关 SW1来复位 ADC? 始终建议 ADC 正常工作。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eben 的答复。 在继续之前、我确实按照复位 ADC 的步骤进行了操作。

    我今天就使用了这种设置、并且能够让这两者进行通信。 但是、配置似乎存在问题、因为我必须更改动态配置中的"L"设置才能使 JESD 路径正常工作。 加载下面提到的配置后为"4"、但我必须使用"2"进行捕获。

    我使用了以下两个配置文件:

    对于 ADS58J89、在低级视图下、我加载了以下配置文件:ADS58J88_500M_442.cfg
    对于 TSW14J56、在 HSDCPro 中、我使用了以下配置文件:ADS58Jx_LMF_442

    我很高兴能让它正常工作。 我一直使用 Agilent E4421B 信号发生器作为基准测量信号:50MHz @ 0dBm。 但是、当我查看实际 FFT 窗口以获得正确的值时、我看到50MHz @~-85dB。 以及多个奇次和偶次谐波。

    有什么建议吗?

    此外、您是否有配置文件、我可能会尝试使用这些文件与我可能尝试使用的 GUI 一起提供的其他文件?

    最后,请在答复中加上 Farnaz Foroughian。 电子邮件为 fforoug1@vols.utk.edu

    此致、

    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这一问题上是否取得了进展? 我想知道是否有一些其他配置文件可以尝试解决此问题。 请告诉我是否有其他 GUI 安装随附的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    将 HSDCPRO ini 文件更新为附加到此帖子的文件。 问题是原始 ini 文件中的接口名称未指向正确的固件。

    谢谢、

    埃本

    e2e.ti.com/.../ADS58J89_5F00_LMF_5F00_442.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我现在可以连接这两个板、但当我添加一个0.5Vpp 的基准信号时、它在 HSDCPro 中的幅度显示的值要低得多(-80dBFs)。 我已确保 ADC 的基准电压为默认值(在本例中、配置 GUI 中的1.25V 正常)、并且我的测试信号的幅度不超过满量程振幅。 但是、当我在50MHz 频率下使用0.5Vpp 信号作为输入、同时使用250MSPS 速率时、我会得到-80dBFS @ 50MHz 的结果。 这种"偏移"可在所有4个通道上找到。 作为次级测试、我将通道电压减半、发现4个通道中的2个显示出正确的6dB Δ 降低。 请注意、我使用的样本接近1M、本底噪声为~μ V 至115dBF。 是否有任何关于幅度为何如此远的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    您能否尝试禁用或将 AB 和 CD 两条路径上的抽取滤波器设置更改为"低通"。 您可以从 ADS58J88->ADC 配置选项卡更改此设置

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eben、

    是的。 这很有效! 非常感谢您帮助我达到这一目标。 现在、我看到的频率/幅度非常接近我所期望的正确频率/幅度。 您能否提供更多信息/详细信息、说明为何需要执行此操作、以及如何使用滤波器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    有关 ADC 内部信号路径的说明、请参阅数据表的第7.3节、图39。

    谢谢、
    埃本