This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970EVM:FRAM 加载并验证错误、PGA970EVM 无法形成良好的波形

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691049/pga970evm-fram-load-and-verify-error-pga970evm-unable-to-have-a-good-wave-form

器件型号:PGA970EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYPGA970

您好!

我有 PGA970EVM
首先、我尝试生成波形、但无法创建和控制良好的波形。

在您的论坛上阅读主题后、我决定验证十六进制。
1) 1) I CONTROL SECLOK 寄存器被禁用
2) 2) I CONTROL DEBUG_LOCK 寄存器解锁

3) 3)通过使用 USB2ANY 在数字接口上进行 FRAM 编程:
3.1我读取 FRAM、读取的大部分数据为=2。
3.2我决定加载 PGA970_FW_Release_1_5_Generic.hex
3.3我验证 FRAM、结果错误、读取的大部分数据为=2

与 PGA970芯片和 PGA970应用 PC 进行 USB2ANY 通信是否可能出错。
首次运行应用程序 PC、如果 USB2ANY 已完成升级?

我的 PGA970EVM 是否可能溢出。

我需要配置什么吗????

您是否有问题、有尊严的回应?

Thnaks 请您注意。
此致。

Yannick Bouchet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    首先、我们应该排除 USB2ANY 与 PGA970没有正常通信。 如果您尝试在没有正确固件版本的情况下运行 PGA970 GUI、则应自动更新 USB2ANY 上的固件、但有时可能会失败。

    要强制 GUI 升级固件、必须先安装不同版本。 为此、您可以导航到 USB2ANY SDK 文件夹(C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin)。 从此处运行 USB2ANY Explorer.exe 文件。 这将提示您更新固件。 固件更新完成后、退出程序。 接下来再次打开 PGA970EVM GUI、它会再次提示您更新固件。 完成更新、您将在 USB2ANY 上获得正确的固件。

    请先尝试、如果这不会改变您使用 EVM 时的结果、请告诉我。 同时、我将调查您问题的其他可能原因。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我提出了您的请求、但没有任何变化。

    我们可能存在硬件问题、然后我们购买了新的 PGA970EVM、对于新的器件、它工作正常。

    然后,很抱歉,我们可能坏了旧的。 (或者、您可能有一个超额选项...)

    感谢您的支持

    祝你度过美好的一天!

    此致。

    Yannick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    感谢您的更新。 如果您还没有、请返回损坏的 EVM。 您应获得退款、并应将退款发回我们进行分析。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    我们使用 digkey 购买了该产品、您是否知道要发回 EVM 的特定流程或联系人。

    谢谢、

    Yannick Bouchet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    请遵循 DigiKey 的退货政策。 他们会确保它返回给我们。

    此致、