This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:器件选择

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM, DAC38RF84, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692475/dac38rf80evm-part-selection

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF84DAC38RF80

您好!

如果我想使用 DAC38RF80EVM 评估器件 DAC38RF84、

何时需要说明他们必须在 EVM 上安装 DAC38RF84?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、F Brest、

    其理念是 DAC38RF80EVM 是一个覆盖用于评估的 DAC38RF84性能的超集。 某些模式在 DAC38RF80中可用的 DAC38RF84中可能不可用、因为在这种情况下、DAC38RF84是单通道 DAC、DAC38RF80是双通道 DAC。 在大多数情况下、所有其他操作都应相同、并且 DAC 的性能在两者之间是相同的。

    请告诉我们这是否能解答您的问题。

    最棒的
    标记