This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:FDC2214 EVM LabVIEW 通信

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708420/fdc2214evm-fdc2214-evm-labview-communication

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214

我看到您已经通过电子邮件发送 LabVIEW 代码来运行 FDC2214EVM。 可以麻烦你把文件给我吗? 我的邮箱 ID 是 vijays@nanobiosym.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    遗憾的是、我们无法再支持 LabVIEW 代码。 您可以使用传感解决方案 GUI 来进行初始 EVM 评估。 如果您有更多问题、请告知我们!

    Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您停止了对 LabVIEW 的支持。 我对此很满意。 但是、您能不能通过电子邮件将您(我相信它的 Yiboo)通过电子邮件发送给过去的每个人的文件"原样"发送给我?  (https://e2e.ti.com/support/sensor/capacitive-sensing/f/987/t/687534)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有回复? 为什么您只将其发送给少数人而不发送给其他人? 糟糕的服务 太不响应了… 您可以分享您的经理联系方式。 我需要抱怨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    很抱歉、我们的政策最近发生了变化、但我们无法再共享这些文件。 我们无法共享软件、但我们仍将帮助您了解该器件及其配置方法、因此请告知我们是否可以为您提供帮助。

    Clancy

    编辑:在发布此帖子之前、我没有看到您最近的评论。 我们可以通过私人信息继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将您的 EVM 与其他软件一起运行、以便我们可以将该单元与现有的软件/硬件集成? 您能否向我发送编程格式、命令示例、故障排除的详细信息(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    如果您希望使用自己的系统控制 FDC2214、则可以断开电路板的 MSP430部件并将 FDC2214直接连接到您的系统。 您将需要:

    -将 I2C 线路连接到您的 MCU
    -电源和接地
    -保持 SD 引脚接地以使器件脱离关断模式
    -如果需要使用中断功能、请将 INTB 连接到 MCU。

    数据表中介绍了 I2C 协议。 您可以先使用 GUI 来确定所需的寄存器设置、然后可以对 MCU 进行编程、以便在应用中设置这些寄存器。

    但愿这对您有所帮助。

    Clancy