This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:IC 推荐用于替换"AD8232+ADS1115"

Guru**** 2390520 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692372/ads1191-ic-recommend-for-replacing-ad8232-ads1115

器件型号:ADS1191
主题中讨论的其他器件:ADS1115

您好,

现在我正在研发一 款单导联心电图机产品。使用"AD8232 + ADS1115"测量 ECG 信号 。  为了减小 PCB 尺寸、我需要使用一个 IC 进行替换。

您建议使用哪种 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zehua、

    感谢您的发帖!

    为了选择最适合您的 IC、您是否会提供有关您的主要规格的其他信息?

    1) 1)您的应用的采样率分辨率目标是什么?
    2) 2)是否有必要的集成功能? 如果是、是哪一个?
    4) 4)您是否需要多路复用器或仅需要 PGA + ADC?

    任何其他信息也会有所帮助。