This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:双通道模式

Guru**** 2875700 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692375/dac3484-dual-channel-mode

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件:DAC3482

大家好、

我们有一个定制板、 可以接受 DAC3484或 DAC3482采用相同尺寸的组件。 (因此我们得到4或2个通道)
DAC3484具有通道 A、B、C 和 D
DAC3482具有通道 I 和 Q

从引脚分配的角度来看、我用 B 映射、Q 映射用 C 映射  

从寄存器的角度来看、我用 B 映射了 A 和 Q 映射
为什么我这么说?
(例如 、DAC3482寄存器0x0C 为 QMC_giI 、 DAC3484寄存器0x0C 为 QMC_giA 等)

如果我为 DAC3484启用双通道模式、则芯片的行为看起来与 DAC3482完全相同
这是真的吗?
这意味着 DAC3484的完整寄存器布局 会发生变化、这不是我所期望的。  

是否有人可以对此进行评论?

谢谢!
Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    您的观察结果正确。 对 DAC3484的双通道模式进行编程后、DAC3484将变为相当于 DAC3482的模式。 DAC 的输出引脚和编程寄存器(如您所见)将需要遵循 DAC3482数据表的指南。


    总之:DAC3484在双模(DAC3482模式)下的输出具有活动的输出引脚通道 B/C。 但是、QMC 校正寄存器将与 DAC3482数据表中有关 I 和 Q 信号的内容相同。


    -Kang