This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:ADS131E04和 ADS8861一起同步

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8861, ADS131E04, ADS8363, ADS8556, ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713396/ads131e04-ads131e04-and-ads8861-synchronize-together

器件型号:ADS131E04
主题中讨论的其他器件:ADS8861ADS8363ADS8556ADS8910B

大家好、

我的客户 Qunling 正在处理一个项目。 在这个项目中、它们获得四个需要采样的信号、一个高速信号、电网电流、电压、一个慢速直流信号。 高速信号需要具有5us 的时间分辨率、因此我们建议使用 ADS8861、即1MHz ADC。 对于左侧的三个信号、它们需要同时采样、因此我们建议 ADS131E04内部具有4个 ADC、可以进行同步采样。

现在、它们需要 将这两个 ADC 同步在一起。 这意味着它们需要同时知道四个信号值、并且需要显示它们。 根据您丰富的经验、您是否有办法实现这一目标? 对于信号测量、您是否有更好的解决方案或器件来实现这一点?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的发帖!

    这里需要考虑几个因素。

    通常、同步多个器件的最佳方法之一是使用相同的时钟源。 对于建议的设计而言、这是一个问题、因为 ADS8861仅使用内部时钟、并且没有将 ADS8861的内部时钟输出到 ADS131E04的选项(我知道、我支持 Delta Sigma 架构器件)。

    此外、ADS131E04数据输出的延迟将远高于 ADS8861的延迟。

    他们是否希望使用 ADS8861测量瞬变? 这是出于保护目的还是仅用于诊断?

    在这里、使用4通道同步采样 SAR 或4个单通道 SAR 可能是更可行的方法、具体取决于客户尝试实现的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。

    实际上、高速信号是 PWM 信号、它们希望检测斜率、上升时间和下降时间误差需要小于5us、因此首选1Msps 数据转换器。 据我所知、我们不提供具有4通道1Msps 同步采样 SAR ADC 的器件、对吧?  

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    很高兴能提供帮助! ADS8363看起来很近、但它具有我不熟悉的输入结构。 从说明中可以看到、它可能只能同时采样两个通道。

    您是否知道客户正在设计的解决方案的级别?

    找到具有灵活时钟/菊花链方案的单通道 SAR 可能是最佳选择。
    www.ti.com/.../products.html

    我向 SAR 团队的某个人寻求额外的指导- Luis 可能能够提供更好的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的帮助。 期待您的观看。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    ADS8363是一款双路同步采样 ADC。 它具有4x2多路复用器、因此用户一次只能同时对2个通道进行采样。 产品系列中的其他器件、例如 ADS8556、可提供6通道同步采样;然而、采样率限制为630kSPS。

    由于它们需要以1MSPS 的速率同时对4个信号采样、因此一种选择是使用2个 ADS8363器件并将 CONVST 信号连接在一起。 这将使它们能够精确地同步(4)信号的采样。 或者、您也可以使用4个 ADS8861器件(或4个 ADS8910B 器件)将 CONVST 信号连接在一起。 在 SAR ADC 上、信号采样由 CONVST 引脚从外部控制。 尽管使用内部转换时钟来执行转换、但信号采样直接由 CONVST 的上升沿控制。

    谢谢、此致、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的帮助。

    此致、

    将会