This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:高性能 DAC

Guru**** 2767175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691872/dac7760-performance-dac

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件: DAC8760

您好!

如何计算 DAC 的实际分辨率? =>我必须包含噪声吗?

如何计算 DAC 的实际精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    对于 DAC7760/DAC8760等环路电流/电压器件、DAC 输出噪声通常不是主要问题。 在这些应用中、DAC 的输出噪声通常远小于1LSB。

    然而、精度是这些 DAC 的主要考虑因素。 精度通常由总不可调整误差(TUE)表示、该误差表示 DAC 传递函数与理想传递函数的差异程度。 最大 TUE 值显示了环路电流或电压中的最大误差。 TUE 由增益误差、偏移误差和 INL 组成。 您可以在我们的精密 DAC 学习中心了解有关这些规格和其他规格的更多信息、如下所示。

    http://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/learning-center.html

    谢谢、

    Garrett