This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501EVM:缺少预编程的 MSP430G2553

Guru**** 2767275 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TPL0501EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691695/tpl0501evm-missing-the-pre-programmed-msp430g2553

器件型号:TPL0501EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

大家好、

 

我有一位客户解释 TPL0501EVM 中没有预编程的 MSP430G2553。 当然、它们有两个 MSP G2 Launchpad 附带的 MCU。

 

我在找不到项目的源代码、甚至是二进制文件。

 

有人能给我提供吗?

 

或者、告诉我您认为在这种情况下最好的解决方案是什么。

 

谢谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的查询。 您可以在 TI.com 上的产品文件夹中找到该软件文件:

    www.ti.com/.../slic017

    请告诉我们这是否能解决您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    也许我的要求有些困惑。 我也有该软件包,我看不到 MSP430G2553源代码或二进制文件。 我还在寻找一种客户使用 TPL0501EVM 随附的相同代码对空白 MSP430G2553进行编程的方法。

    正如我说过的、他解释说他的 EVM 没有附带这个预先编程的 MSP430。

    谢谢、
    比利