您好!
我尝试与 TMS320F28379 Launchpad 通信、但无法接收任何 SPI 响应。 我可以看到绿灯长亮、 GUI 中的所有字段都是正确的。 此外、我尝试使用提供的 CRO 探针点来观察 EVM 上的 SCLK、NCS、SDI 信号。 它们看起来很好。 下面是我现在要做的事情。
我无法接收任何 SPI 响应、且接收缓冲器始终为空。
我每次发送1个字节并重复4次
2.时钟频率为1MHz
我观察到整个32位传输的片选选择是低电平
4.将 SPI 配置为 CPOL =0和 CPHA =1
5.我确保 NCS 在两个 SPI 命令之间保持高电平1ms
我尝试将 J3同时更改为3和5、4和6、但没有响应。 我是否遗漏了任何内容?