This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096EVM:驱动程序问题

Guru**** 2506465 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688659/dac60096evm-driver-issue

器件型号:DAC60096EVM
主题中讨论的其他器件:DAC60096

大家好、我正在使用 Win 10、在安装 GUI 后、我插入 了 SDM-USB-DIG、但驱动器未安装。 因此、当通过 SDM-USB-DIG 将电路板连接到 PC 时、启动 GUI、我只获得守护程序模式。

是否有解决方案? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qi、

    您能否提供屏幕截图或描述在 Windows 设备管理器中识别的设备? 您是否安装了具有管理员权限的 GUI? 在 Windows 中安装驱动程序通常需要更高级别的用户评估权限、这可能会导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。

    我要求我们的 IT 支持人员安装 GUI、以便我可以确认软件是否已安装、并具有管理员权限。 请参阅随附的屏幕截图。  针对 USB 打开了 COM3、但有一条警告消息表示'Device Descriptor Request Failed'(设备描述符请求失败)。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qi、

    请从此帖子尝试推荐的安装:
    e2e.ti.com/.../442674

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我遵循了您建议的帖子并更新了驱动程序。 现在、我的 PC 可以找到 TI MSP430 USB。 但是、连接评估板时、GUI 仍显示演示模式。  

    此致、

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qi、

    您是否能够在另一台 PC 上验证软件? 您是否有防火墙或其他 PC 软件可能阻止加载软件?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在我们的实验中尝试多台 PC 后、我们设法找到一台 PC、使用您提供的驱动程序即可使其正常工作! 它必须是防火墙、但我们不确定具体的问题是什么。

    加载软件后、我可以看到器件已连接。 但是、我尝试使用默认配置来更改不同通道的输出电压、但我没有测量任何电压。  我按照手册中的说明操作、厌倦了不同的选项、但运气不好...  

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qi、

    您的 EVM 电源电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我没有连接任何外部电压和基准。  

    我使用 USB 为电路板加电并使用其内部 基准。 这应该是默认设置。 我检查了跳线、它们处于正确的位置。  

    此致、

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qi、

    DAC60096 (和 EVM)需要为器件提供 AVCC 和 AVSS 才能运行。 您需要提供这些电源才能使器件正常工作。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的建议。 我已经过测试、它工作正常。 我把它与我们拥有的其他板混淆了。  

    此致、

    Qi