This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:TSC2046

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711663/tsc2046-tsc2046

器件型号:TSC2046
主题中讨论的其他器件:MSP430F5659MSPWARE

我正在尝试为 TSC 2046下载 WinCE 驱动程序、有人提到它是代码开发的良好参考、但我在网站上找不到下载它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究、并将很快回复您、谨致问候 Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    无法下载 SBAC071   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 TSC2046具有更高速度模式、在该模式下、您无法使用 SPI 外设、但会使用自定义端口位例程。 为了澄清一点、我不需要该模式、只想使用使用 MSP430F5659的 UCB1的 SPI 8位外设。 请使用任何设置代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 仍在检查此内容。 尽快回来。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    查找 MSP43x 示例代码的最佳位置是 MSPWARE。

    我在 MSP 论坛中找到了在 USCI 上实现的 SPI 模式的一些代码示例:

    e2e.ti.com/.../165253
    e2e.ti.com/.../610400
    e2e.ti.com/.../658187

    由于这是一个与微控制器配置相关的问题,因此您可以通过在“MSP 低功耗微控制器论坛”上发布您的查询来获得更直接的答案。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、Synthia 和 Art 表示他们正在研究 TSC2046 TSC。

    我有 SPI 例程、但 TSC 2046略有不同、因为它是一个8位控制字、后跟12位 A/D 数据返回。 我无法使标准8位 SPI 外设正常工作。 有一个用于连接 TSC2046的 TI 特定驱动程序或代码、但出于某种原因将其从网站上取下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    我将与您离线连接以帮助处理此请求。

    此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    您能否确认您已在 SBAC071中收到代码、并且我们可以关闭此主题?

    谢谢。

    此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢