This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698EVM-PDK:ADS8698EVM 与 Arduino 板的连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689, ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691621/ads8698evm-pdk-ads8698evm-connection-to-arduino-board

器件型号:ADS8698EVM-PDK

您好!

如何使用 SPI 将 ADS8698EVM 板连接到 Arduino Uno 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您查询 E2E。

    要与 ADS8689连接、应连接这些信号/CS、SCLK、SDI 和 SDO、您必须按照以下方式跟踪时序:

    请参阅 EVM 用户指南中的原理图。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我已经知道了。 ADS8698评估板上的这些引脚在哪里?