This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:DAC34SH84EVM 的电源问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691523/dac34sh84evm-power-supply-problem-of-dac34sh84evm

器件型号:DAC34SH84EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE62005DAC34SH84

您好!

我在没有任何缺陷的情况下正确使用了 DAC34SH84EVM。 最近、我返回测试它、我遇到了以下问题:

中的直流电源设置为5.35V、其电流过限为0.14A?? 电压降至3.8V。

是电源还是芯片有问题? 您对这里发生什么事有什么想法吗?

谢谢你。

L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Long Hoang、

    您可能需要提高电源电流限制。 DAC34Sh84在最大工作速度下的功耗约为1.8W、而 CDCE62005的功耗通常约为1.5W。

    在0.14A 的限制下、5.35V 的电源远低于 DAC 和时钟分配电路所需的功耗。

    在 ESD 损坏的情况下、您还应在 ESD 安全环境中操作它。 如果确实是 ESD 损坏、则很难缩小确切的损坏区域。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,
    我修复了问题。
    谢谢你。
    L.