This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何测量有源电极的阻抗

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691046/ads1299-how-to-measure-impedance-of-active-electrodes

器件型号:ADS1299

我正在尝试使用 TI ADS1299评估套件进行 EEG 采集。 我看到、ADS1299具有使用皮肤测量电极阻抗的配置、以验证测量结果。 我要使用的电极是具有固有单位增益放大器的有源干电极。 我知道与1299搭配使用的方法、如注入小电流、仅适用于无源电极、不含电子器件、直接连接到 ADS1299。  您能否推荐一种适合使用 内置电子缓冲器的有源电极测量电极到皮肤阻抗的方法/应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    感谢您的发帖!

    遗憾的是、当电极信号路径中存在其他有源组件时、我们没有推荐的解决方案。 是否确定您需要使用 ADS1299的有源电极? 对于大多数生物电势应用、ADS1299中提供的动态范围应该足够大。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。