This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1147:ADS1147

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1147, ADS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690882/ads1147-ads1147

器件型号:ADS1147
主题中讨论的其他器件: ADS1100REF5020

你好  

我有 ADS1147、我需要在 Arduino 中设置一个程序、以便测量交流电压?

确实存在任何库、或者我可以使用的示例。 我正在构建的这个器件具有可能的程度。 请提供帮助。

此致 Matej  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我使用哪种类型的静电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matej、


    我不知道 ADS1147有任何可用的 Arduino 代码、但如果您只是在"ADS1147 Arduino"上进行谷歌搜索、则会弹出一些示例。

    我担心的一件事是、您需要测量交流电压。 请注意、ADS1147是 ADC 的 Δ-Σ 类型、这意味着对输入进行多次采样以进行单输出数据转换。 然后使用数字滤波器获取输出数据、该滤波器将根据输出数据速率具有频率响应。 ADS1147数据表中的表6给出了一些数字滤波器规格、而图25至35给出了频率响应的图形表示。

    通读数字滤波器部分、查看器件是否仍能正常工作。 还有其他规格和输入范围限制可能对您很重要。 如果您可以更准确地描述您的应用、则讨论您想要整合的系统可能会有所帮助。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从插座上拔下设备电源插头后、我必须制作测量交流和直流电压的设备。 我之前有 ADS1100、但我的应用速度很慢、我需要 FAST 和至少12位传感器。

    最好的拉加兹马泰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matej、


    我可以向您指出的唯一通用原理图是 ADS1147 EVM (评估模块)原理图。 您可以在此处找到它:

    www.ti.com/.../sbau148b.pdf

    对于 EVM、我们有额外的电路来测试各种不同的配置、因此您可以简化此原理图。 我会连接 AVSS 和 DGND (只要您不需要双极电源)。 您可能还可以从外部基准(REF5020)中删除缓冲器、并将其直接连接到 REF0P/REF0N。 另一种选择是移除外部基准并改用内部电压基准。 如果将 CLK 引脚接地、也可以移除时钟电路。

    之后、连接到微控制器将是一个相当简单的原理图。 同样、我不知道您具体测量的是什么、因此您可能需要对原理图进行修改。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我将 ADS1147连接到峰间电压750V、然后将其转换为5V、因此我将使用电阻器具有-5V 至5V 的电压。

    我希望在22.5 I 下用语言书写的测量电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matej、


    我不确定您是根据22.5中的描述进行测量的、但我有两个评论。

    如果您打算将 AINN 接地、并允许 AINP 从+5V 变为-5V、则仍需要进行更多调节才能将电压输入到 ADC 的输入范围。 这就是我认为您使用分压器将750Vpp 降至+5V 和-5V 的含义。

    首先、ADS1147的任何模拟输入引脚的输入电压必须在 AVSS+0.1V 至 AVDD-0.1V 范围内、ADC 才能测量输入信号。 这是 PGA = 1时的限值。 在更高的增益下、由于 PGA 本身的输入和输出范围、ADC 的输入范围更受限制。 数据表第18页对此进行了说明。 除非电源是双极电源(AVDD 使用2.5V、AVSS 使用-2.5V)、否则接地端不在器件的输入范围内。

    其次、由于基准电压受限、您可以测量 ADS1147的最大输入为4V。 最大的差分基准输入电压为 AVDD-AVSS-1V。 在单极电源为+5V 的情况下、基准最大值为4V。


    吴约瑟