This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:HMC DAQ-GUI 错误:"Pattern Files\AFE5818\AFE581x_ADC.txt"缺失、因此器件未正确初始化。

Guru**** 2550420 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708108/afe5818evm-hmc-daq-gui-error-pattern-files-afe5818-afe581x_adc-txt-is-missing-so-the-device-is-not-initialized-properly

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818

您好、Olu、Bein、

您能否向我发送正确版本的 HMC-DAQ 和补丁。 先前答复中提到的链接不起作用。 我会遇到类似的错误。  

我将 AFE5818 EVM 与 TSW1400配合使用。 感谢您的帮助!  

谢谢

Maruthi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    我需要与我的软件团队核实。
    将与我的团队进行联系、并在明天返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maruthi、

    您能给我们发送 FT 程序的屏幕截图吗?

    有关说明、请参阅此处。
    e2e.ti.com/.../2610892
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    我假设您能够解决该问题、因此我将继续并关闭该主题。
    如果您有任何问题、请随时在新主题上发帖。