This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:AFE5818EVM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708110/afe5818evm-afe5818evm

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818

您好 Praveen、

很抱歉我迟到了。  

我离开了、现在又回到这个项目的工作中。 我首先运行了 HSDC、然后运行了 HMC-DAQ。 我仍然看到"未找到文件"的问题、这是在本帖子的前面报告的-  

AFE5818EVM:HMC DAQ-GUI 错误:"Pattern Files\AFE5818\AFE581x_ADC.txt"缺失、因此器件未正确初始化。

您或 Olu (回复过该帖子的人)能否向我发送正确的 HMC DAQ 软件及其补丁。  

谢谢

Maruthi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    您能告诉我 AFE5818EVM 版本吗?
    还请包含您正在使用的 HSDC Pro 版本和操作系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请参阅随附的电路板设置。 此 AFE5818 EVM 于2018年2月从 TI 购买。 它应该是最新版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已从以下链接下载 HSDCpro 4.8和 HMC-DQ 版本2.8:  。 运行 HMC-DAQ 时出现以下错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maruthi、

    “模式文件\..... 当 EVM 的 FTDI 描述错误时,会出现“is missing”错误。

    您能否执行以下操作并向我们发送 FT 程序的屏幕截图?

    在进行检查时、无需连接 TSW1400 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    我假设您能够解决该问题、因此我将继续并关闭该主题。
    如果您有任何问题、请随时在新主题上发帖。