This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:AMC7834EVM

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7834EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688006/amc7834evm-amc7834evm

器件型号:AMC7834EVM

我正在加载 AMC7834EVM 支持软件、但我在标题屏幕上看到"Loading Main.vi"消息、但它只是停留在那里。  

使用 Windows 10。

有人建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omid、

    是否可以确认您已将 SDM-USB-DIG 插入计算机? 是否检测到设备?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、您好、是的、我已经用 USB 插头尝试过它、它确实会被检测为 COM 端口。 我也在没有 USB 的情况下尝试过它、每次都能获得相同的冻结启动屏幕。
    谢谢
    Omid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在“设备管理器”窗口中,SDM-USB-DIG 检测到的是什么?

    此外、请尝试通过以下链接安装文件: e2e.ti.com/.../442674

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它被检测为通用 COM 器件。 安装驱动程序后、您建议将其枚举为 TI MSP430 COM 器件。

     AMC7834EVM 软件的行为没有改变。 它仍然加载相同的消息、然后锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omid、

    我已验证该软件是否在 Windows 10 PC 上运行。 您能否检查是否有任何防火墙或防病毒保护软件阻止软件运行?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有相同的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统正在使用标准 Windows Defender、我尝试禁用防火墙并获得相同的结果。 由于公司策略、我的系统可能会受到其他保护、但如果防火墙设置中有需要打开或关闭的特定功能、我也可以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omid、

    您可以在另一台 PC 上试用该软件吗? 在过去几周里,我们对这个问题有几个问题。 一般而言、我们发现还有一些其他软件阻止了运行。

    谢谢!
    Paul