Other Parts Discussed in Thread: ADS1112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1112 大家好、
我的客户遇到 ADS1112上的单次转换模式需要超过采样周期的3倍的问题:
我们的固件团队正在单次转换模式下使用该器件、将 ST/DRDY 位设置为1、然后等待采样周期3倍、然后再读取转换结果。 为了确保采样发生,他们正在读取 ST/DRDY 位,以确保其复位为0。 这在大部分时间都很好、但偶尔、不一致的情况下、该位不会改回零。 两个问题:
1. 我们是否按预期使用了该位?
2. 您是否了解此部件或此部件存在任何类似问题? 解决方案?
感谢您的想法和反馈。
此致、
~John