This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54Jxx GUI 器件选择

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710931/ads54j66-ads54jxx-gui-device-selection

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件:ADS54J40

您好!

我使用的是 ADS54Jxx GUI v1.8。    我已将其连接到 ADS54J66评估板。    在右上角、它选择了器件、但唯一可用的选择是 ADS54J40。   我无法将其更改为 ADS54J66以匹配我所连接的设备。   如何更改它。    寄存器略有不同、例如、JESD 模式不允许我选择 LMFS 4421、这正是我需要的。

谢谢、
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    ADS54Jxx 系列中的所有器件、包括 ADS54J66、将在 GUI 窗口中显示为 ADS54J40。 它们都具有相同的 SPI 接口、您可以使用 GUI 附带的任何文件对所有 SPI 接口进行编程。 但是、其中一些文件将不起作用。 用户应遵循《用户指南》、仅加载已调用的文件或配置文件中包含器件名称的文件。 在本例中、您可以使用以"ADS5xJx_"或名为"ADS54J66_BYPASS_4211的任何文件。

    我们并不总是为每个 可用配置提供一个文件。 如果您需要这种情况、请告诉我您需要哪种模式、我可以为您创建。

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、
    您是否仍需要有关此方面的帮助? 如果没有、我想关闭这个帖子。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    现在就有道理了。   

    谢谢。  Joe