This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:评估板的 BOM

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691092/tvp5158-bom-for-the-evaluation-board

器件型号:TVP5158

是否有适用于 TVP5158EVM 的物料清单? 我特别想知道 TVP5158上的电源引脚使用了哪些铁氧体磁珠。

它们在评估板原理图中指定电阻为特定频率、但不适用于滤除的频率或其他相关参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    我将与工厂团队讨论这个问题。 反馈将发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些并不是那么关键。

    它们有助于滤除任何电源噪声、因此将取决于您的特定电源特性、电路板布局等。

    如果您具有良好、坚固的接地平面、良好的局部去耦和相当干净的电源、那么几乎任何东西都足够了。 它们实际上只是额外的余量。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就磁珠的直流电阻而言、您会推荐多种值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流处理可能更为关键。 它们应该能够处理几个100s 的 mA 电流。

    这会间接影响 DCR、因为您不需要在磁珠上产生较大的压降。 DCR 还会影响滤波器的频率响应、但取决于许多因素才能真正表征。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了! 感谢您的深入了解。