This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:关于电源

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691508/ads114s08b-about-power-supply

器件型号:ADS114S08B

大家好、团队、

1) 1)以下操作是否存在任何问题?

-DVCC、IOVDDA:始终提供3.3V 电压
-AVDD:运行期间提供3.3V 电压,停止运行时提供0V 电压


2) 2)当按如下方式供电时、如果数字引脚(CS、DIN、SCLK、DOUT、DRDY、CLK、START/SYNC)输入的电压与 DVDD 或 IOVDD 相同、是否没有问题?

-DVCC、IOVDDA:3.3V
-AVDD:0V

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    只要不超过模拟输入的绝对最大额定值(ADS114S08B 数据表第5页的第7.1节)、就可以关闭 AVDD 电源。 移除电源时必须小心、因为某些外部器件的电容器在模拟(或基准)输入上的放电速度会比 AVDD 电源超过绝对最大值的放电速度慢。

    当 AVDD 变为0V 时、器件将保持在复位状态、直到 AVDD 电源超过 POR 阈值(约为1.65V)。 此时、寄存器将复位为初始值、并且必须为所需操作写入适当的内容、因为之前的设置将丢失。

    当 AVDD 为0V 时、可以在数字引脚上施加电压、但器件在保持复位状态时不会响应。

    根据 AVDD 为0V 的持续时间、它可能无法通过关闭 AVDD 来节省尽可能多的功耗、因为连接到模拟部分的电容器上会损失大量电荷、一旦耗尽、需要时间再充电。 通过在断电模式下运行模拟并使用 ADS114S08B 的低侧开关关断传感器电流、或者使用另一个用于传感器的外部开关、有多种方法可以限制流向模拟部分的电流。

    此致、
    Bob B