This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:模拟差分输入信号电平的定义

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690680/adc12j4000-definition-of-analog-differential-input-signal-levels

器件型号:ADC12J4000

ADC12J4000的差分满量程输入范围的定义是什么? 数据表显示满量程范围可在500mV 和950mVpp (7.3.5.4)之间设置、不清楚这是在器件中的差分放大器之后还是仅仅是两个差分模拟输入之间的差分测量值。 如果它位于器件中的差分放大器之后、那么每个输入上的模拟信号将是峰值的1/4、如果只是模拟输入的测量、那么每个输入将是峰峰值的1/2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rod、
    我已将其发送给熟悉 ADC12J4000的工程师
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod

    输入满量程范围是指施加到 ADC 差分输入引脚的信号。

    为简单起见、让我们考虑500mVpp 差分情况。 在该设置下、近似的差分输入信号输入和 ADC 标称输出代码如下(偏移二进制编码)。

    输入信号案例 差分电压(Vin+- Vin-) 输出代码(二进制) 输出代码(十进制)
    正满标度 250mV 1111 1111 1111 4095
    中量程   +61 μ V 1000 0000 0000 2048
    中量程 -61uV   0111 1111 1111 2047.
    负满标度 -250mV 0000 0000 0000 0000 0

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、