This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8814:在不使用精密运算放大器的情况下测试 DAC8814

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691080/dac8814-testing-dac8814-without-precision-op-amps

器件型号:DAC8814

大家好。 我正在尝试测试我的 DAC8814是否正常工作。 与它一起使用的精密运算放大器因供电过大而被炸。 我尝试在类似于数据表中图64的配置中对其进行测试。 但是、由于我的精密运算放大器是油炸的、我的精密电压基准也可能是油炸的、因此我很难设置此配置来测试 DAC。 我可以使用 Arduino 微控制器、各种通用运算放大器、电阻器、电容器、电感器和基本电子工作台设备。 我是否可以使用任何配置来测试仅使用通用器件的 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我在 DAC8814数据表中找不到图64。 您是否参考了图63?

    您可以在基本功能测试中将精密运算放大器替换为双极通用运算放大器。 但是、使用 GP 运算放大器不会获得所需的精度。

    您是使用试验板还是其他器件构建电路? 请确保电源极性和接地正确。 在上电之前、您应该检查处于关闭状态的阻抗。 请使用具有电流限制的电源、因为这将最大程度地减少由简单连接错误导致的损坏。

    希望这能解答您的问题。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师