This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:模拟输入问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690966/ads7952-analog-input-problem

器件型号:ADS7952

尊敬的:

我已使用 ADS7952对 3.3V 进行采样 、但输出仅为2.5V、   REF5025IDR 的 REFP 电源(2.5V) 和 VA 电源+5V 、并且配置 DI06以设置输入电压范围 5V(RANGE2) 输入电压低于2.5V 可以成功转换  

我是否应该将 Vref 电压增加到超过3.3V,以便它能够成功地对3.3V 进行采样?

换言之 ,当 Vref=2.5V Va=5V 时,它是否可以对3.3V 进行采样并选择 RANGE2?  

请帮帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    当在范围2 (2xVREF)中使用时、ADS7952可在5V 电源和2.5V 基准电压下以3.3V 采样
    我希望您检查几件事情

    1、当您在1或2范围内工作时、请监控 MXO 和 AINP 电压。 如果您在输入信号和 ADC 之间未使用任何信号调节块、则应在 MXO/AINP 引脚上观察到相同的电压。 在输入端施加3V 电压、然后查看您是否在 MXO 和 AINP 上获得相同的电压。 如果您在这些引脚上获得3V 电压、那么我们必须了解您在范围2中配置此器件的方式

    2.在配置范围2的器件时、DI06位可能无法正确写入。 请捕获 CS、SDI、SCLK 引脚以查看这些引脚上的活动。

    3.您在哪种模式下操作(手动/自动1/自动2)。 在"n"帧中更改的范围配置将反映在"n+2"帧的转换结果中。 请参阅数据表第9.4.3节中给出的器件功能模式流程图。 请查看您是否关注此问题


    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abhijeet,我将按照您的建议 来检查真正的问题