This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:AVDD &放大器;带面包(BLM18PG181SN1、Maruta)的 DVDD 连接到电源可能会导致内部基准问题?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690022/ads1220-avdd-dvdd-conect-to-power-supply-with-a-bread-blm18pg181sn1-maruta-may-cause-problem-of-internal-reference

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: ADS1259

您好!

在问题 ADS1259:REFOUT 电压漂移超过7mV 时、BAD (L14 L16)会导致 REFOUT 从2.5V 变为2.53V。

ADS1220有相同的问题吗?

我是否应该将 L3和 L7的电阻更改为0欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobbylst、

    ADS1259和 ADS1220之间的基准是不同的、因此很难确定是否会出现此特定问题。 但是、我们不建议在电源线或接地端使用任何电感(包括铁氧体)、因为这可能会导致启动或其他问题。 如果您想对电源添加一些滤波、最好使用1-2欧姆电阻来创建低通滤波器。

    因此、您应该使用0欧姆或一些低欧姆电阻值替换 L3和 L7。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Bob