This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 Arduino 监视压力传感器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS112C04, ADS112U04, ADS1115, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685663/monitor-pressure-sensor-using-arduino

主题中讨论的其他器件:ADS1120ADS112C04ADS112U04ADS1115ADS1118

嘿、我想使用 Arduino 读取压力传感器的模拟读数、但我不知道 ADC IC 会通过超低功耗帮助将我的模拟数据转换为数字数据。 您的建议将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    我们拥有大量的在线资源、可用于阅读材料和整体系统解决  方案、我们的工业应用概述可帮助您浏览为不同应用创建的配套资料。

    我建议您查看 我们的工业电流输出压力传感器变送器参考设计、 我认为开始缩小您的特定应用所需的参数范围应该会有所帮助。

    我们拥有广泛的产品组合、确保我们能够为您的应用找到合适的器件。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    在您提供的链接中、我不能100%清楚您所查看的压力传感器输出类型。

    如果是2线4-20mA 类型、则可能需要首先查看 ADS1120。
    如果您需要更高的分辨率、更高的精度或更高的数据速率、我们还可以选择其他选项。
    此外、如果您更喜欢特定接口、我们还提供具有 I2C (ADS112C04)和 UART (ADS112U04)接口的 ADS1120 (SPI)引脚。

    如果 ADS1120的功耗仍然太高、则可以选择 ADS1118 (SPI)或其对应的 ADS1115 (I2C)。

    在任何情况下、您都必须使用负载电阻器将4-20mA 信号转换为电压信号。 然后、ADC 将测量该电阻器上的电压。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    如果您获得了您所需的所有信息、我想与您联系。
    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    此致、