This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310评估板

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687148/cc1310-evalution-board

主题中讨论的其他器件:CC1310

您好 TI 团队

我正在使用 CC1310开发套件

我需要一个模拟引脚进行读取、但我在板上找不到任何地图(请参阅图片)。

有人可以告诉我、在哪里可以找到模拟引脚、它有什么编号?

如何配置引脚 I CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您要展示的是 SmartRF06 EB。
    此电路板的原理图可在此处找到:

    http://www.ti.com/lit/swrr143

    此硬件的板级配置文件可在 SimpleLink CC13x0 SDK 的修订版1.40中找到

    www.ti.com/.../1.40.00.10

    CC13x0 SDK 中提供了一些使用 ADC 的示例。

    ioID_23–IOID_30是支持模拟的 Dios、但 EB 上只有 IOID_23 (光传感器)可用。 其他 IO 连接到板上的其他外设、如果要将这些 Dios 用作模拟输入、则需要修改板

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、但现在我在电路板上找不到 IOID_23。 是否有人知道板上写入的内容?... 如何在 CCS 中配置 IODI_23?

    我看到了 ADC 示例、它只是我遇到的引脚配置问题。

    是的 Siri... 此电路板的名称是 SmartRF06 EB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CC1310DK_7XD.h 文件中、您将看到 IOID_23是 ALS_OUT 信号(P2.5):

    /*环境光传感器*/
    #define CC1310DK_7XD_ALS_OUT ioID_23 /* P2.5 */
    #define CC1310DK_7XD_ALS_PWR ioID_26 /* P2.6 */


    这在 EB 上标记为 ALS_OUT/RF_2.5。

    请查看我们的示例和引脚驱动程序文档、了解应如何配置引脚:

    dev.ti.com/.../_p_i_n_c_c26_x_x_8h.html

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢帮助:)