This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADS1118:室温加热期间的温度测量

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711705/ads1118-ads1118-temperature-measurements-during-chamber-heating

器件型号:ADS1118

您好!

我在设计 中使用 ADS1118进行热电偶测量。  

对于温度仿真、 我使用连接到 ADS 输入端的 Omega 工具 K-Type

对于实际结果计算、我使用数据表公式中建议的公式:Vactual = VTC + Vcj

VTC = ADS 的模拟输入

Vcj =冷端温度,通过内部温度传感器测量。  

对于环境温度(25摄氏度)、结果在所有范围内都是良好的、并与预期相符。  

问题从烤箱室开始。 (实验板中包含 ADS1118、外侧是 Omega)

在室热期间、Vcj 电压上升(如预期)、但 VTC 也上升。  

在这种情况下、如果我再次使用 Vactual = VTC + Vcj 公式、则实际温度高于预期、误差随内腔发热而增大

请帮助我解决此问题

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oleg、


    这里没有足够的信息来帮助调试您的系统。 首先、请准备一份电路原理图、然后解释您所连接的器件、这样会有所帮助。 当您说 Omega 工具时、我不确定您是说您有热电偶、还是有其他热电偶。

    然后、它将有助于了解您看到的错误量。 我需要您为热电偶读取获取的数据(以代码表示的原始数据、满量程范围)、然后您为冷端读取获取的数据(以代码表示)。 然后、我想知道热电偶的温度和冷端的温度。 对于所有这四个参数、它还有助于获得温度范围内的数据。 将它们收集到 Excel 文件中、然后我们就可以进行浏览了。

    为了帮助确定错误、我们需要查看您收集的所有数据。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    原理图:与 ADS1118EVM 相同、包括电阻器和电容器值

       http://www.ti.com/lit/ug/sbau184/sbau184.pdf

      第17页,图23

    2.我使用 Omega CL2512A 工具、1260K TC 连接器和连接到电路板的 Chromel/Alumel 导线

    3、实验板内含 ADS1118、外含 ω 工具

    4.附上了2个测量示例。 在这两个示例中、输入温度均为1050摄氏度。

      第一个温度为25摄氏度环境温度、第二个温度为80摄氏度。

    环境   温度输入   数字读取   转换为电压 转换为温度(参考表) 求和
    25 (°C) ADS 输入   1050 (°C) 02A3(h) 42.188mV 1023 (设计 C) 1050.75 (设计 C)
    TJ TMP 不适用 0C40(h) 1.110mV 27.75 (°C)
    80 (°C) ADS 输入   1050 (°C) 02C7 (h) 44.389 mV 1081 (°C) 1161.01 (设计 C)
    TJ TMP 不适用 280°C (h) 3.267mV 80.01 (°C)

      要计算实际温度、请使用: VActual = VCJ + VTC

      出发地: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1118.pdf  P.34、图51  

    您可以看到25度环境温度下的测量结果看起来不错、但在80度环境温度 下存在110度误差。

    我看到 VTC 根据室温升高。 这是预料之中的吗?

    我希望它有足够的数据来进行问题调试

    谢谢

      

    环境   温度输入   数字读取   转换为电压 转换为温度(参考表) 求和
    25 ADS 输入   1050 (°C) 02A3(h) 42.188mV 1023 (设计 C) 1050.75 (设计 C)
    TJ TMP 不适用 0C40(h) 1.110mV 27.75 (°C)
    80 ADS 输入   1050 (°C) 02C7 (h) 44.389 mV 1081 (°C) 1161.01 (设计 C)
    TJ TMP 不适用 280°C (h) 3.267mV 80.01 (°C)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oleg、


    我找不到 CL2512A、但我找到了 CL3512A、它既是热电偶测量工具又是校准器。 但是、我不确定它是如何工作的。 当您将其用作校准器时、它会输出特定的电压。 但是、是否需要针对不同的冷端测量进行调整? 我在用户指南中找不到有关如何使用它的信息。 如果校准器按照您描述的方式工作、您需要调整以在冷端为27C 且冷端为80C 时输出。 否则、我想我需要有关该方法的更多信息。

    最好直接使用精密万用表测量校准器的输出、并将其与 ADC 输出进行比较。 最后、这将显示当 ADC 本身温度较高时、输出电压测量仍然准确。

    对于第一次测量、它看起来是正确的。 27C 的冷端等效电压大约为1.081mV、其中热电偶等效电压应该大约为42.13mV、这接近于您测得的值、得到的1050C。

    但是、对于第二次测量、冷端等效电压应为3.267mV、这意味着对于该冷端值、热电偶测量值应约为39.944mV。 但是、您测量的电压高于44.389。

    CL3512A 是否在测量之间进行了调整? 如果没有、则 ADC 测量的输入电压应保持不变。 同样、我不确定该校准器器件是如何工作的。 如前所述、使用精密万用表测量该校准器的输出可能更容易。 它将保证 ADC 在测量电压时正常工作。 但是、快速说明您设置校准器输出的步骤也可能很有用。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    1.是的、这是我的错- CL3512A。 也看不到针对不同冷端温度的任何特殊说明。

       校 准器操作简单- 根据输入选择器更改输出电压(用户控制)

    2.我 使用 Fluke 测量 CL3512A 输出上的电压- 它相当于 ADC 输出。

    3. 在测量之间未调整 CL3512A  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oleg、


    在测量中、您将 CL3512A 设置为一个、并在整个测试中将其保持在该设置(当 ADS1118处于25°C 和80°C 时)。 因此、在测量持续时间内、CL3512A 的输出应保持恒定。

    首先、确保在 ADS1118电路板位于温度室中且温度正在变化时 CL3512A 输出真正恒定。 实际上、它没有任何改变的理由、因为校准器没有任何变化。 我唯一能想到的是、存在某种与温度相关的负载、例如用于输入保护的 TVS 二极管。 即使这样、我也希望输入电压下降而不是上升。

    我还将测量 ADC 输入引脚上的输入电压。 对于 EVM (和您的电路板)、有一些串联电阻用于滤波。 我想消除与这些串联电阻发生反应的任何输入偏置电流、

    如果您具有 CL3512A 以外的其他精密输入源、则有助于获得佐证测量结果。 对于相同的输入电压、ADS1118在室温下的测量值不应为42.188mV、在80°C 时的测量值不应为44.389mV。 内部基准漂移不应如此高。 无论如何、请将 ADC 测量值与使用精密万用表测量的输入电压进行比较。 您可以始终显示您的增益误差级别、并推测基准漂移。

    可以肯定的是、您是否能够发布原理图? 我认为方框图也可能如此。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oleg、


    我想查看您的电路板的进度。 您是否在确定系统中添加的错误时得到进一步的帮助? 同样、您的 CL3512A 输出不应随电路板温度而变化。 我仍然会直接监控 ADS1118输入端的电压、以确保电压不会随温度漂移。


    吴约瑟