This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:DAC 输出不更新

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713105/amc7834evm-dac-output-does-not-update

器件型号:AMC7834EVM

我尝试更改 DAC 输出、但它不会在板上更新。 但是、我可以设置范围、输出电压将更改为范围的最小值。

我使用外部电源来满足所需的电压、使用 J11、J10、J9、J8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    您是否将电路板与自己的软件/控制器平台相连、或者这是否是 EVM GUI 面临的问题?

    如果您自己连接电路板、您是否处于"开环"模式、如果是、您对!DACTRIG 引脚执行了什么操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    请注意、在该器件上、有三种方法可以在数据写入 DAC 寄存器后更新 DAC 输出。 第一种方法是使用 Kevin 提到的 DACTRIG 引脚。 另一个是设置 DAC 的同步模式。 使用 DAC 同步寄存器(0x15)、DAC 可以是同步的、这意味着 DACTRIG 引脚必须被设定为低电平或者 DAC/ADC 触发寄存器(0x1C)必须被写入来更新 DAC。 将 DAC 设置为异步模式意味着 DAC 将在值写入其缓冲寄存器后更新。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在使用 EVM GUI。

    最棒的

    Ivan Hebio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    1.开启电源

    2.禁用夹钳

    3.写入 DAC 值

    这些步骤应该起作用。

    谢谢!

    Paul