This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ESD 保护

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691040/ads1293-esd-protection

器件型号:ADS1293

为了实现稳健性、ADS1293器件中是否内置了 ESD 保护、或者在采用 TVS 器件的设计中是否应包含外部 ESD 保护? 我对此没有经验。

本指南 SLVA680有一些介绍。 不过、没有器件建议。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    欢迎来到该论坛、感谢您关注 ADS1293!

    该器件的 ESD 额定值可在第7.2节中找到:
    人体放电模型为1kV、充电器件模型为500V。

    根据您的电源来自何处(AVDD、DVDD)、您可能希望包括额外的 ESD 保护。 不过、这超出了我的专业知识范围、我建议您在选择电源后前往 TVS 论坛征求他们的建议。

    我通常不会在模拟/数字 I/O 上看到 ESD 保护