请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200EVM 您好!
我对 CAL 设置有一个问题:
如果我使用的是默认设置(编程后)、则会得到以下结果:(时间不正确、实际上是10 MHz sin)
缩放:
如果我更改 CAL 设置、我得到(只有两个样本不正确):
这些问题是否可能由错误的 CAL 设置引起?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 CAL 设置有一个问题:
如果我使用的是默认设置(编程后)、则会得到以下结果:(时间不正确、实际上是10 MHz sin)
缩放:
如果我更改 CAL 设置、我得到(只有两个样本不正确):
这些问题是否可能由错误的 CAL 设置引起?
你好,Tomas
您将什么用作数据采集板? 它是 TSW14Jxx 板之一还是不同的平台?
ADC 的输入是什么? 您是应用某个频率的正弦输入、还是输入端接?
ADC 配置为什么 JMODE?
在进行测量之前、请记录您用于配置 ADC EVM 的步骤。
1) 1)使用 GUI 的 EVM 选项卡的基本快速入门设置步骤。
2) 2)更改校准或其他设置的任何其他步骤。
您是否只是按照器件输出的顺序绘制12位 ADC 输出数据?
此致、
Jim B