This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:ADS1191

Guru**** 2388080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1191, ADS1292ECG-FE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690565/ads1191-ads1191

器件型号:ADS1191
主题中讨论的其他器件: ADS1292ECG-FE

我想将 ads1191与 Arduino 结合使用。
这就是我想要接收 ads1191的 Arduino 代码的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JAE

    感谢您关注我们的 ADS1191。

    请注意、我们不会为我们的器件编写 Arduino 代码。 唯一可用的示例代码是评估模块的固件、可从 ADS1292ECG-FE 产品页面下载。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    不能将 ads1191与 Arduino 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JAE、

    不、这并非不可能。 只要您的处理器向 ADC 发送正确的 SPI 信号(即/CS、SCLK、DIN)并正确处理来自 ADC 的 SPI 信号(DOUT、/DRDY)、您就可以为处理器编写 Arduino 代码。

    此致、