This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970EVM:无法生成正确的波形

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690929/pga970evm-unable-generate-correct-wave-form

器件型号:PGA970EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我有一个带 usb2any 和 xds200 SWD 的 PGA970EVM


首先、我尝试生成波形、但无法创建和控制良好的波形。
在我的示例中、正常情况下、我应该具有5kHz 正弦波。
我无法修改波形。
我更改频率、填充波形表
我写表
CLIK ONE 生成。
没有什么工作要做的。


在示波器上、您可以显示 P1和 P2 (TP22和 TP25)


默认情况下、该 EVM 是使用12V 直流电源进行配置的。 电流消耗为29mA。


什么是打扰我:
1) 1)在第页地址0x1的"数据和波形 RAM"上、我无法读回波形表。
当我读取全部或一行时、在读取2之后、它永远不会读回类似的值?
2) 2)要在 P1和 P2上有输出内容、我需要在接口上使用 ADC1的有源调制器时钟?
3)在 DAC 设置、DAC 启用或 DAC 禁用时、P1或 p2上没有任何变化?

然后、我尝试对7.5编程提示的数据表中的每个步骤进行编程:
7.5.2打开精确基准缓冲器(REFCAP 电压)
7.5.6打开波形发生器
7.5.7打开 DAC 和 DAC 增益
7.5.8开启栅极控制。

请帮我解除锁定。

感谢您的支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    我已回复您下面的另一个主题:

    e2e.ti.com/.../2546829

    我认为这两个问题可能都与 USB2ANY 相关、因此请先尝试我从另一个主题中提出的建议、并让我知道您的结果。 同时、我将调查您问题的其他可能原因。

    此致、