This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10:您能否帮助确认此部件可在以下应用中工作?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689776/tpl0401a-10-can-you-help-with-confirmation-that-this-part-can-work-in-the-following-application

器件型号:TPL0401A-10

您好!

您能否确认此器件可在以下应用中工作?

直接放置在 LDO 的 FB 引脚上。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的查询。 在您的电路中、DPOT H 点处的电压可能超过3.3V VIN。 虽然它可能在绝对最大限制范围内、但我建议如下:

    1.在较高的电压下操作 TPL0401、使"H"点远低于其电源、或
    2.在 VOUT 和 FB 之间使用固定电阻器、并在 FB 和 GND 之间连接 DPOT

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Uttam。
     
    关于注释、最大输出电压为3V。 因此、H 点将至少比 Vcc 低0.3V。

    要求是什么。 H 点和 Vcc 之间需要多大的增量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要 H 点低于 TPL0401的 VCC、就没有问题。 您不需要数据表第7.3节中的表中指定的 VCC 和 H 点之间的差值。

    此致、
    Uttam