This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482 IF 信号的相位噪声异常

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC34SH84, TRF3705, DAC3484
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712257/dac3482-phase-noise-abnormity-of-dac3482-if-signal

器件型号:DAC3482
主题中讨论的其他器件: DAC34SH84TRF3705DAC3484

                                            DAC3482问题说明
我们在某些列出的产品中使用高速 DAC 芯片、尤其是 DAC34SH84、DAC3482、在测试过程中、发现 DAC 的 IQ 信号附近有一个磁鼓封装。
因此、DAC 自性能由 DAC 自检编号验证、Q 数据通过 DAC 的2:1导通电阻连接到频谱仪、并测量中间频率信号的相位噪声特性、 在2M 的远程检测周围存在凸起情况)。
图1应用和测试场景图
1.DAC3482测试结果
下面的图2显示了测试结果:

                  图 巴伦后 DAC3482 I 信号的两相噪声测试结果
在头发测试模式下:

     CLI write_txdareg 0x2D 0x0005

     CLI write_txdareg 0x30 0x3FFF

DAC34SH84测试结果
图3是 DAC34SH84测试的结果。

        图 3平衡-非平衡变压器后 DAC34SH84 I 信号的相位噪声测试结果。

DAC1627D1G25测试结果
下面的图4是 DAC1627D1G25测试的结果。 器件是由 NXP 制造商制造的芯片、用于我们的上一代产品。 DAC 的相位噪声也可通过内部自检的数量看出、并且发现相位噪声和1MHz-10MHz 之间没有任何变化。


图 5平衡-非平衡变压器后 DAC1627D1G25 I 信号的相位噪声测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、user5606754、

    您能否澄清您看到的问题? 您正在尝试做什么、您遇到的问题是什么?

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应升高红色部分、导致当前性能无法满足要求。

    您需要验证、在 DAC3482演示板测试模式下、是否存在相同的情况、器件本身的性能是否决定了如何解决?
    测试模式:(寄存器名称:CONFIG45–地址:0x2D、值:0x0005、地址:0x30、值:0x3fff)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、IF 音调设置为71MHz、您将测量通过2:1平衡-非平衡变压器进入 FSQ 频谱分析仪的相位噪声性能输出(Q)信号。 您会看到大约3MHz 偏移的相位噪声峰值。 竞争器件没有峰值、在该频率范围内保持平坦。 我最初的猜测与 DAC 器件的时钟/基准或变压器的输出负载有关。 我们将对此进行调查。

    在终端应用中、DAC 连接到什么? 如果它是一个调制器、如 TRF3705、那么我们可以提供一个包含调制器的参考设计、在不使用变压器的情况下测量更真实的性能。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:DAC 器件的时钟/基准正常

    2:TRF3705是否存在,大约3MHz 偏移的相位噪声峰值也存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一份重点介绍 DAC3484原始性能的应用手册。 您看到的性能是否比较?
    您还可以将时钟源的相位噪声与 DAC 输出的相位噪声进行比较吗?

    www.ti.com/.../slaa566.pdf

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      时钟源的相位噪声与 DAC 输出的相位噪声、2MHz 偏移是可以的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将在实验室中运行一些测试、并很快返回给您。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试了各种方法、但问题仍然存在、我希望您可以在演示中尽快验证、谢谢!