This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM 线路速率和频率配置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690034/ads52j90evm-ads52j90evm-line-rate-and-frequency-configuration

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

你好  

我正在使用 TI 的高速 ADC 板 ADS52J90EVM。 我使用 ZCU102读取 ADC 样本。 我无法在 Vivado 的 JESD IP 内核输出端获取 ADC 样本。

我在这方面投入了很多时间、似乎无法正确配置 ADC。  

附件是我的 ADC 配置文件  ADS52J90_16ch_SINE_4L_12x_12b_GBLCLKDIV1_FSDIV3_SYSREFDIV24_20x.cfg

根据我的理解、此配置文件具有以下参数  

1- Num_ADC_per_lane = L= 4
2- F = 6.
3- K = 3.
4- SER_DATA_RATE = 12x
5- N’=位数= SER_DATA_RATE = 12
6- ADC_RES = 12位
7:每八位位组单个转换器模式= 0
8-禁用 Scramebled (ADC 地址52 h = 0)

我的问题是  

1-线路速率是多少??

2-我应该在外部应用多少频率=外部时钟=?

我需要这些信息、以便能够在 Vivado 内核中配置以下参数。 请帮我设置正确的参数。

e2e.ti.com/.../2620.ADS52J90_5F00_16ch_5F00_SINE_5F00_4L_5F00_12x_5F00_12b_5F00_GBLCLKDIV1_5F00_FSDIV3_5F00_SYSREFDIV24_5F00_20x.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    采样频率(fs)是多少?
    根据配置并假设 Fs = 40MSPS、JESD 通道速率将为2.4Gbps。
    由于通道速率高于1Gbps、因此输入时钟应设置为60MHz 的通道速率的1/40。

    我没有使用 Vivado 内核的经验。
    让我检查一下、看看是否有人可以帮助设置 Vivado 内核的参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parveen

    这也是我没有得到的东西。

    如何设置或找出采样频率?
    我正在使用的 ADC 配置文件,我们可以从它猜测吗?


    此致
    Rizwan