This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841:允许的源阻抗

Guru**** 2835905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712845/ads7841-allowable-source-impedance

器件型号:ADS7841

您好!

我希望您在下面确认一下。

*您能告诉我们允许的源(输入)阻抗吗?

我们想要输入电压、该电压由电阻器偏离至 CHX。

但是、没有关于源阻抗的规格。 因此、我们不确定应该允许多少电阻值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi、

    该器件的输入是开关电容器输入。 因此、输入阻抗实际上是动态阻抗(即随着输入电容器充电而变化)。  每次 ADC 将模拟转换为数字时、内部采样保持电容器 Csh 将充电。  为了获得准确的转换结果、需要将电容器充电至½ μ V 的 LSB。  如果电容器未充分充电、则看起来输入电压确实低于实际电压。  一旦电容器充满电、SAR 的输入阻抗就会非常高。  因此、可连接到 ADC 输入端的阻抗大小取决于内部电容和允许的充电时间。  下面的信息显示了如何计算这个最大阻抗。

    在采集阶段、每次转换时开关 S1闭合。 该转换器的最小采集时间为1.5us (对于200ksps 采样率)。  对于较慢的采样率、采集时间将更长。  为便于回答问题、我假设您以200ksps 的采样率进行采样。

    因此、您的问题的答案是、最大源阻抗需要足够小、以便采样保持电容器 Csh (数据表中的25pF)能够在1.5us 采集期间充满电。 在这种情况下、求解 RC 电荷公式表明、在1.5us 采集阶段、可以使用6.6k Ω 电阻器进行完全充电。  下面是数学和示例电路。  请记住、如果您使用放大器来驱动输入、则可以使用前端的 RC 滤波器获得更好的结果  我建议您观看有关 SAR ADC 前端组件选择的 TI 高精度实验室视频系列、了解更多详细信息。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art-San、

    感谢您的详细解释。

    我对上面有一个问题。 (这可能是报价错误。)

    *此转换器的最小采集时间为1.5us (对于200ksps 采样率)。

    如上所述、但我认为当满量程为5V 时、900ns 是最短采集时间。

    因为、当 Vcc = 2.7V 至3.6V 时、1.5us 是采集时间。

    是否只是引用错误?

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 我查看了错误的表。  更新后的答案如下。  同样的方法适用。

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art-San、

    感谢您的修订。

    我还注意到、您应该更改如下所示的公式。

    * 0.5 LSB =τ[ e^(-t/μ s)]

    =>

    VIN-0.5LSB = 5V -τ[ e^(-t/μ s)]

    您指示的公式用于下降沿。

    如果上升沿如上所示、公式应为 V = FS *(1-[ e^(-t/τ)])。

    请确认吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art-San、

    请将您的反馈发送给我吗?

    如果我的理解不正确、请纠正我的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi-San、

    VIN=5V、因此我的公式等于您的公式。  从两侧减去5V、并对两侧都求反。  请告诉我这是否清楚。  我认为这两个公式是等效的。

     

    0.5 LSB =τ[ e^(-t/μ s)](我的公式)

    VIN-0.5LSB = 5V - 5V [ e^(-t/τ)] (您的公式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Art-San、

    感谢你的答复。
    在上述情况下(VIN = Vref)、我知道我们可以获得相同的结果。
    但是、在客户案例中、VIN≠Vref、因此我将使用此"Vin-0.5LSB = FS- FS [ e^(-t/τ)]"公式。

    此致、