This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:这些引脚的输入电容或输入泄漏电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689350/ads7951-input-capacitance-or-input-leakage-current-of-these-pins

器件型号:ADS7951

我的客户正在通过其 SPI 驱动 ADS7951。 他查看了数据表、我们看不到这些引脚的输入电容或输入泄漏电流。 是否可以提供此信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naser

    我们没有关于此器件系列的数字引脚泄漏电流和输入电容的信息。

    通常、对于我们大多数具有相似接口的 ADC、数字引脚上的泄漏电流将在几十 nA 范围内、电容小于10pF。

    但愿这对您有所帮助

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet: 请参阅下面的客户信息。 我们还能做些什么来帮助 他。

    恐怕这不会有什么帮助。

    我真的需要两个参数的最大级别才能使我的设计与众不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naser

    让我检查一下这个。 获取这些数据需要几天时间。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naser
    请参阅以下信息

    输入泄漏电流应约为10nA (典型值)、可能为100nA (最大值)。
    输入电容应约为5pF (最大值)。

    谢谢、此致
    Abhijeet