This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220EVM:具有 MMB0和 DXP 软件的 DAC1220EVM

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC1220, DAC8562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690385/dac1220evm-dac1220evm-with-mmb0-and-dxp-software

器件型号:DAC1220EVM
主题中讨论的其他器件: DXPDAC1220DAC8562

大家好、

我的客户尝试在 DXP 软件上使用 MMB0评估 DAC1220EVM。
安装 DXP 软件后、我的客户通过 USB 连接了 PC 和 DAC1220EVM。
并运行 DXP 软件。  
DXP 未找到 DAC1220EVM。 因此运行了 DAC 配置文件下载程序。
但是 DXP 报告说、由于客户的互联网安全、"互联网连接不可用"。

是否有用于 DAC1220EVM 配置的本地安装文件作为本地安装而不是使用互联网?  

此致、
Toshi

 e2e.ti.com/.../DXP_5F00_DAC1220.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi、


    我不确定是否有可用的本地安装。 我确实找到了此 DXP 配置工具页面、该页面指出该工具需要有效的互联网连接才能正常运行:

    e2e.ti.com/.../2196.dxp-configuration-file-download-tool

    如果我能够找到一种在没有互联网连接的情况下运行该工具并设置适当文件的方法、 我将对该线程发布响应。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe 和 Toshi、您好!

    您可以从此处下载 xml 文件:
    ftp.ti.com/.../

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul-San:
    非常感谢您提供的有用信息。

    PC 上的哪个目录应该存储这些文件?

    谢谢、此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi-San、


    从另一个帖子中修改此内容:

    安装 DXP 软件后,将 DAC1220.xml 文件复制到安装程序创建的“设备”目录中。 通常位于‘C:\Users\Public\Documents\DXP\Devices’中。 如果找不到“Devices”(设备)目录,请转至 DXP 安装目录(通常为“C:\Program Files\DXP”),然后打开文件“DXP.ini””。 找到以“DXPDevices”开头的行;它将包含“Devices”目录的位置。

    最初的帖子讨论了 DAC8562、但如果有问题、它确实会有一些额外的信息。 您可以在此处找到原始帖子:

    e2e.ti.com/.../447114


    吴约瑟