This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:当以3.3V 电压运行 SDA 线路时、芯片接地

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690559/ads7924-when-running-sda-line-with-3-3v-chip-goes-onto-ground

器件型号:ADS7924

您好!

 当 SDA 线@ ADS7924以3.3V 电压运行时、芯片接地并发生故障。 您是否已经看到过类似的情况?

 您还需要哪些其他详细信息?

谢谢

Fred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederik、

    请与我们分享 ADS7924周围电路的原理图吗?

    所有电源是否都稳定? 在同一 I2C 总线上连接了哪些其他器件?发生此错误时、正在运行什么事务?

    此外、如果您可以共享一个示波器屏幕截图、说明故障事务会有所帮助。

    谢谢。

    此致、
    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    感谢您的快速响应。 由于客户不想在此处分享原理图、我将使该主题脱机、

    将向您发送一封电子邮件、

    谢谢

    Fred