This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:在 Windows 10中安装驱动程序失败

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690751/ads8900bevm-pdk-driver-install-failed-in-windows-10

器件型号:ADS8900BEVM-PDK

您好!

更新 ADS8900BEVM 的驱动程序时也遇到问题。 当我尝试下载驱动程序时,设备驱动程序讲师向导显示一条错误消息,表示无法安装驱动程序。 我还尝试通过设备管理器更新驱动程序、但无法更新。

如果您能为我提供安装驱动程序的任何帮助、我们将不胜感激!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我将很快通过电子邮件与您联系。

    非常感谢
    此致、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的请求。 我已通过电子邮件直接与您联系、并提供了支持 Windows 10的更新 PHI 控制器驱动程序安装程序、解决了该问题。 Windows 10的更新安装程序正在发布到 Web。

    非常感谢、

    此致、
    Luis