This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4145:器件搜索

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4125, ADS4145, ADC3223, ADC3243, ADC3224, ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713443/ads4145-part-search

器件型号:ADS4145
主题中讨论的其他器件:ADS4125ADC3223ADC3243ADC3224ADC3244
我正在做一个脑氧监测器件、它具有高功率脉冲激光二极管、它通过组织和骨传递到高级矢状正弦中的静脉血、高速数字转换器接收由脉冲光产生的声学信号。
现在、我将重点介绍声学信号传感器设计。 我有一些参考器件、例如 ADI 的 AD797、ADA4930-1和 AD9255、用于设计传感器前置放大器和数据采集。 我想在我的设计中使用 TI 器件。 你有什么建议吗?
此外、下面是我需要增益和处理的预期输入信号
振幅- 113uVpp
频率范围- 38kHz 至15MHz

需要具有12位最低80MSPS 的 ADC

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nhi Hua、

    我们将查看您的问题、并会向您回复。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nhi、

    我们可以提供以下 LVDS 器件:

    速度(MSPS)           位                             转换器的器件型号

    125                             12              ADS4125                  1

    125                              14              ADS4145                   1

    80                                12              ADC3223                  2.

    80                               14              ADC3243                   2.

    125                             12              ADC3224                   2.

    125                              14              ADC3244                   2.

    如果您更喜欢 JESD204B 器件 、我们也会推荐 这些器件。

    此致、

    Jim