This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:访问呼吸信号以进行外部数据采集

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690678/ads1298-accessing-respiration-signal-for-external-data-acquisition

器件型号:ADS1298

大家好、我正在尝试使用 ADS1298RECG-FE PDK 来采集呼吸信号。 我的板可以正常工作、我可以在 Windows 10上(在做了一些工作后!)获取数据、但我真的想在外部数据采集系统上记录数据。 是否可以在电路板的某个位置访问解调呼吸信号?  

谢谢、

戴维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您对 ADS1298的关注、欢迎参加论坛!

    该信号在器件内进行解调、因此遗憾的是无法从外部访问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何方法可以使用模拟输出来输出解调信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    不幸的是、不

    第25页。 显示了器件的功能方框图。 您可以在页面顶部看到、RESP DEMOD 块在 PGA1之后和 ADC1之前连接。 无法从外部访问此跟踪。

    www.ti.com/.../ads1298.pdf