This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690352/ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298

您好!

  使用 ADS1298R 实现呼吸功能时、遇到以下问题:
我们目前主要感到困惑:目前没有附上原理图 R24和 R27。 使用 IN1P/IN1N 作为呼吸波采集通道、数据正常。 同时、它将影响其它 ECG 数据采集(IN2~IN8)。 胸部导联 V1未采集。 ;
      是否会同时执行呼吸波形和 ECG 采集? 实施方法是什么?


2.请帮助查看附件。 原理图设计是否有问题?

e2e.ti.com/.../ADS1298R.pdf

3、电流寄存器配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    感谢您的发帖!

    由于数字滤波器抑制、呼吸调制时钟不应在其他通道上显示为噪声。

    原理图看起来不错、使用此配置同时采集 ECG 和测量呼吸应该没有问题。