This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:皮肤阻抗测量

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712446/ads1292r-skin-impedence-measurement

器件型号:ADS1292R

由于皮肤阻抗测量的特殊应用。 我们使用2个电极和 ADS1292R 来测量大约2cm 的趋肤阻抗。 因为阻抗高达2M 欧姆。 我们是否可以将调制器电流设置为1或2UA 低电平? 在数据表中、最大调制器电流为100uA。

是否有任何寄存器可设置该调制器电流? 我们在数据表中找不到它。 或者、我们可以从 TI 网站下载更多有关此问题的文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阳、您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    最大调制器电流规格来自内部基准缓冲器的有限输出驱动能力。 RESP_MODP 和 RESP_MODN 之间的方波激励信号的幅度等于 VREFP - VREFN。 路径中的调制器电流将取决于基准电压振幅和 RESP_MODP 和 RESP_MODN 之间环路中的总阻抗、包括电极阻抗和人体阻抗。

    将电流降至仅2uA 需要增加 RESP_MODx 引脚输出端的固定电阻器(请参阅图56)。 但是、1uA - 2uA 的电流可能太低。 呼吸通道(通道1)的噪声特征为40m Ω(峰峰值)、调制器电流为30uA、基线人体阻抗为2kOhm。

    有关此功能工作原理的更多信息、请查看有关阻抗充气造影的应用手册:




    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复!

    我们需要1~2UA 的原因是、由于 RESP_MODP 和 RESP+MODN 之间的环路中的总阻抗、它大约高2兆欧。 我们使用 ADS1292R 来测量手腕皮肤阻抗、而不是呼吸频率。 由于某种原因、2个电极的间隔约为2cm、这使得总阻抗较高。

    因此、如果我们无法设置1~2UA 等较低电流、则 ADS1292R 的输入将超出范围。

    感谢您的支持!

    如果我们的想法是正确的、请告知我们如何设置此电流。

    添加。

    从这张图片中、我们想知道该调制器电流输出是恒定电压信号还是恒定电流信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 阳、您好!

    调制输出将是一个差分振幅等于基准电压的方波。 您在应用手册中找到的公式是将电流计算为"DC"值、因为方波调制信号看起来像内部解调块之后的直流信号。 在调制周期的前半部分、电流(IB)等于(VREFP - VREFN)/(R96 + R97 + RB)。 在周期的后半部分、IB 等于(VREFN - VREFP) /(R96 + R97 + RB)。

    在内部解调块之后、ADC 输入端电压的"DC"分量将等于| IB | x RB x PGA 增益。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
     
    (VREFP-VREFN)是否为恒定值、即2.4V? 我们可以通过一些寄存器设置来更改该值吗? VREFP 是否为引脚 RESP_MODP 的电压? VREFN 是否是本应用手册中引脚 RESP_MODM 的电压?
     
    如果我们设计 R96=R97=1MB 欧姆、那么我们可以通过以下公式计算 Rb 的值:DC_V=RB*2.4/(RB+1Mega + 1MB)、DC_V 可以通过 IN1P 和 IN1M 的差分输入得到。 我是对的吗? 例如、DC_V=1.2V 意味着 Rb=2兆欧姆?
     
    感谢您的大力支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阳、您好!

    是的、(VREFP - VREFN)在 ADC 基准电压被配置后是一个恒定值。 有关更多详细信息、请从第25页开始阅读数据表的参考部分。

    在调制周期的前半部分、RESP_MODP = VREFP、RESP_MODN = VREFN。  在调制周期的后半部分、RESP_MODP = VREFN、RESP_MODN = VREFP。

    是的、您的公式正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我们的目的是测量 Rb 的恒定和大阻抗(例如1兆欧姆)、而不是其微小的变化值(类似于呼吸速率测量)。 因此、我们怀疑 ADS1292R 内的解调将使该增量值为0、因此我们无法获得 Rb 的基值。 请提供建议。 我们可以关闭解调功能吗? 我们打算测量手腕上的恒定皮肤阻抗、可能是1~2兆欧姆高但恒定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高阳、

    您可以禁用解调块、但我认为没有必要。 我知道您没有尝试从呼吸测量 Δ R。 您仍然可以使用解调块并从 ADC 输出中读取直流值来确定 Rb。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
     
    感谢您的回复! 它确实使我们确认我们可以使用 ADS1292R 来测量大约1~2兆欧姆的手腕皮肤阻抗。 但是、如果我们的设计使用 R96=R97=1兆欧姆、则电流可能会降低0.6UA。 ADS1292R 驱动如此小的电流是否存在任何问题?
     
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为驱动低电流不会是一个问题。

    此致、